This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:正弦波3.4kHz

Guru**** 2448270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710398/tlv320aic1110-sine-wave-3-4khz

部件号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3110TLV320AIC3111

你好。  

我的最后一条线

已关闭,但问题未解决。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad,

    正弦不会是完美的正弦。 对于这些短蜂鸣声应用,无法听到缺陷。 TLV320AIC3110不可编程,因此您正在使用一个预设的DSP模块,它是更复杂的模块之一(处理模块25)。 我想这是一种妥协,因为在该块上包括了蜂鸣器。这种蜂鸣器的最初用途是用于按钮按键声音或短暂警报,因此音质并不重要。

    TLV320AIC3111是一款非常相似的器件,但具有图形可编程miniDSP。 在图形开发环境中,您可以使用音频发生器模块,结果将更加平稳。如果您有必要,AIC3111可能是更好的选择。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad,

    我已经深入研究过这个问题了,但我仍然不确定步进。最初,由于蜂鸣器在插值滤波器后面,所以步进看起来很有意义。 但是这个三角洲应该比20美元的还要小。我本来预计它会更接近0.2美元的。 我将继续研究这一问题并与您进行再次探讨。 我下周不在办公室,所以我要等到下周才能联系到您。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会 等...

    上一个主题是在一年前被绞断的, 没有人看波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad,

    蜂鸣声样本以FS频率生成。 这是一个优化MIPS的设计决策。否则蜂鸣器将会花费更多的处理时间。 频率只能达到FS/4的原因是所有音调都从零交叉开始。

    如果要创建更完美的音调,可以使用TLV320AIC3111并使用miniDSP中的音调发生器。 这样可以产生分辨率更高的正弦波。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steve-Wilson。
    我想将此芯片用于语音应用,所以我需要300..3400Hz频段,而不仅仅是像你说的那样发出蜂鸣声。 数据表显示芯片适合该频率。
    所以我想测试ADC (麦克风输入)和DAC (耳输出)的工作原理。 简单的方法是将第二次测试(DAC)置于PCM接口以连接数据(从300到3400Hz的一个数字音频)并观察输出。 正如您所看到的,高语音频率存在失真现象。 为什么要使用"蜂鸣"?
    您指的是“音调信号”吗?
    什么是"FS"? 如果是帧同步(数据表中的PCM-SYN),则此频率为8kHz (标准PCM采样率)。 芯片的通过频带是2kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad,

    很抱歉,我以为我们在谈论DAC的"蜂鸣器"功能。请参见下图:

    您不应该获得您向SDIN提供的语气的步骤

    您是否可以发布注册配置?

    此致,
    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad,

    我没有收到您的回复,您能否发布您的配置? 或者您是否已解决此问题?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve-Wilson。

    正如我在最后一条给Diego和Ravi的文章中所写的那样:

    寄存器[0x00..0x06]的值

    9B 03 40 A0 00 00 00

    从地址0x02到0x06的注册表是默认值。

    我已将reg00更改为0x9B,将reg01更改为0x03