This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706342/confirm-information

主题中讨论的其他部件:THS4551

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

您能否帮助我确认图片的部件号,如下所示?


第一行是XJ51。第二行是698。最后一行是A6GC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户518.4406万,
    为了验证器件,TI需要了解其购买方式。
    请提供获得该产品的TI分销商以及您期望的部件号。
    TI随后可以在器件上找到详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我购买了部件号为THS4551IRUNR的部件。我从Mouser订购了这些部件。但我收到的部件标记如上所示。那么,您能帮我确认收到的部件是否正确吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我已通知支持THS4551的团队。
    您可能会在24小时内收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在调查设备标记的来源,并应尽快为您提供答案。 您对收到的特定设备是否有任何顾虑?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否与我分享Mouser为该设备提供的配送信息?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我看到了您的最后一条消息"您能否与我分享Mouser为该设备提供的配送信息。 它上的标记实际上来自生产前的工程样品构建。 对于此设备,预生产设备和生产设备之间没有功能差异,但它们最终进入经销商库存并不常见。 ",但为什么您删除了该消息?

    关于配送信息的另一个问题,您能否指出详细信息是什么? 销售编号? 跟踪编号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您可以在mouser与客户服务代表联系?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    慕斯的客户服务代表是Hu Beibei,电子邮件地址是Beibei.Hu@mouser.com。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Mouser提供我们的送货信息:发票号码为4848.2753万,销售号码为POM18.0613万-SZ-27,请帮助您核对。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有关于此问题的任何消息? 我们是否收到了正确的部件? 还有证据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在与Mouser直接合作处理这个问题。 部件是正确的设备,但其顶部标记错误。 我们正在努力让摩斯更换具有正确标记的部件。 我对这种困惑表示歉意。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    抱歉回复缓慢。 我已经与慕斯接触过,他们应该与您联系以更换部件。 您拥有的设备是正确的设备,但它们上的标记是错误的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    好的,我们将等待mouser的回复。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您拥有的部件内部正确,但未正确标记。 我们已确认它们仍然是正确的设备,并正在尝试使用摩斯器将它们更换为具有正确标记的设备。 我对这一缓慢的过程表示歉意。

    此致,