This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:单端输入

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693698/tlv320aic3104-single-ended-input

部件号:TLV320AIC3104

大家好,

如果使用3104引脚LINE1LP作为单端输入,如何处理LINE1LM?  如果我们可以让LINE1LM引脚浮动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian,

    如果输入配置为在单端模式下工作,建议通过与Line1LP中连接的电压相同的去耦盖将LINE1LM连接到GND。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

     输入引脚(如Line1LP?)的推荐去耦合盖值是什么  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian,

    输入电流保护盖的选择取决于电流保护盖和输入阻抗形成的直流滤波器的所需频率响应。 对于此特定器件,输入阻抗随输入PGA混合设置的变化而变化,从20kΩ Ω (0dB增益设置)到80KΩ Ω(-12dB增益设置)。 我们推荐的典型值是0.1µF of 0.47µF。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师