This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA4311EVM:PGA4311EVM

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA4311EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694327/pga4311evm-pga4311evm

部件号:PGA4311EVM

谁是制造商?PGA4311EVM板上使用的连接器的部件号是什么? 我想使用主板并使用正确匹配的连接器。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    您特别想知道哪种连接器? 音频输入和输出是标准RCA型插孔。连接到PC的控制端口是标准插入式DB-25连接器。 另外,SPI总线和控制信号可在两个7x2.100"插入式管座上使用。 所有三种连接器类型都相当通用。

    示例:

    DB-25F

    7x2接头 

    我想不出一种把RCA插孔当作板对板连接器的好方法。 这些连接作为测试点固定,因此,只需用硬接线就可以轻松完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到回答。 如果没有,请在下面发布一个答复,或者如果此线程已超时,请创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis