This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:开机后MIC旁路至输出

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712505/tlv320aic3104-mic-bypass-to-output-after-powering-up

部件号:TLV320AIC3104

亲爱的师父:

最近,我们遇到了一个与TLV320AIC3104-Q1相关的问题,该问题用于T-Box项目。 问题是在系统通电或重置后,在任何寄存器配置之前,连接到LINE1RP的麦克风信号将直接传递到输出(RIGHT_LOP/RIGHT_LOM)。 由于客户不希望信号在任何时候失控,因此这会导致其系统出现问题。  复位后检查寄存器后,寄存器全部设置为默认值,这意味着输出应静音,而不进行任何输出。 即使将page0上的寄存器93重置为0x00,使输出静音,麦克风信号 仍可进入输出。 但是当 我们尝试设置寄存器93的D0时,可以停止意外旁路。  我想知道这是否是由系统中MIC的硬件连接引起的,下面您可以找到原理图,输入是单端的,没有任何偏置电压(不确定是否是问题)。

由于紧急情况,请帮助您了解设计错误,并期待您的反馈。

谢谢。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    从原理图的角度来看,没有明显的问题,因此很奇怪输出正在播放麦克风中的内容。 单端模式下的输入不是问题。 您是否知道在提供所有电源之前,部件是否处于"重置"状态? 提供给麦克风的电压是多少? 您共享的原理图上没有输出电路,请确认输出驱动器的连接是什么? 最后,在出现问题时捕获输入和输出信号将会有所帮助。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们对这个问题进行了更多的测试。 最新更新是,当客户执行软件重置且不再在设备上执行更多配置时,会发生此问题,在这种状态下,客户看到最小的待机电流。 当设备在此状态下工作时,MIC上的输入可以传递到设备的大多数引脚,甚至I2C引脚。 在寄存器93上设置bit0后,传递问题消失。 请您帮助了解原因是什么? B顺便说一句,我们尝试在我的计算机上运行3104EVM,但我们仍在解决某些驱动程序问题上遇到困难,并且主板无法与计算机连接。 我们要仔细检查我们的EVM。

    Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    设备是否处于待机模式? 如Diego所述,原理图看起来很好,这不是AIC3104的正常行为。 我明天可以在EVM上运行此功能。您能否提供配置或详细步骤来使器件处于此状态?

    关于EVM问题,您能否描述您遇到的驱动程序问题? 我很乐意帮助您使您的EVM正常运行

    此致,
    -Steve Wilson