This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:DRV135或300 m 上差分麦克风信号的替代方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA134, DRV135, INA137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693299/drv135-drv135-or-alternative-for-differential-mic-signal-over-300m

部件号:DRV135
主题中讨论的其他部分:INA134INA137

您好,

在我的应用中,差分MEMS麦克风信号将超过最大值 使用差分ADC对其进行采样的300 m。 DRV135是单路差动线路驱动器。 差分输入是否有类似的驱动器,或者是否有任何差分放大器适合我的要求? 接收器端的放大器(如INA134)是否足够,而传感器端的放大器是否足够?

谢谢!

Murali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Murali,

    差分信令也称为平衡信令,通常在信号必须远距离传输时使用。 通过这种方法可以消除注入到电缆中的任何共模噪声,因为接收器中的差分信号是相互减去的。 假设平衡驱动器DRV135的输出端所需的信号为1V和-1V,且100mV共模噪声叠加在信号上,则到达接收器的信号为1V + 0.1V和-1V + 0.1V。 减去接收器中的信号后,您将得到1V + 0.1V -(-1V)- 0.1V = 1V + 1V。 因此,所需信号加倍,共模噪声消除。

    要使差分信号工作,您需要一个平衡的驱动器和一个差分接收器!

    数据表建议使用INA134或INA137作为接收器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murali

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到回答。 如果不是,请在下面发布另一个回复,或者如果此线程已超时,请创建新的线程。

    谢谢
    Dennis