This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120作为TLV320DAC3120的备用

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693826/tlv320aic3120-tlv320aic3120-as-alternate-for-tlv320dac3120

部件号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3120

大家好,

我们的一位客户目前正在使用TLV320DAC3120,由于短缺,他们希望将其替换为TLV320AIC3120 ( 在http://www.ti.com/product/TLV320DAC3120/description中推荐),该产品还具有ADC通道。 如果部件更换为TLV320AIC3120,客户希望在不更改软件的情况下更换部件,并且遇到以下问题,有哪些优点和缺点?

 

1)默认情况下,重置后,Page0/Register81 (ADC数字麦克风) D7有0 (ADC通道断电)。 这是否需要进行任何更改才能完全禁用ADC?

 

2)默认情况下,P0/R18和P0/R19 (ADC NDAC_VAL和ADC MDAC_VAL) D7分别具有0 (断电)和ADC_DSP_CLK = DAC_DSP_CLK和ADC_MOD_CLK = DAC_MOD_CLK。 如果AM不正确,ADC时钟由DAC CLK驱动。 复位后是否开始对模拟输入信号进行采样?

 

3)默认情况下,P0/R61 (ADC处理块/ miniDSP选择)的D4-D0 AS 0.01万 (ADC信号处理块PRB_R5)。 这是否需要任何更改?

 

4)第0页/注册53 DOUT (输出引脚)控制。 此引脚处于挂起状态,默认情况下,D3-D1为001 (DOUT =编解码器接口的主DOUT输出)。 是否需要禁用此功能?

 

目的是在不更改任何软件的情况下更换部件。 请帮助您提出意见。

此致,Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信州

    1:默认情况下,ADC已关闭。 完全禁用ADC无需更改。 PGA和输入混合器也默认关闭。
    2:是的,NADC和mAdc默认断电。ADC可能由DAC_MOD_CLK驱动,但如果ADC断电,则不会进行采样。
    3:这不需要任何更改。特别是当ADC断电时。
    4:否,无需禁用此功能。

    这些设备属于同一个系列,因此不需要进行更改。 专为TLV320AIC3120设计的Linux驱动程序也适用于TLV320DAC3120。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    非常感谢您的支持和快速响应。

    此致,
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    请在您的回复邮件中确认我的理解。

    无需更改现有SW,因为ADC部分在默认情况下处于关闭状态
    由于默认情况下ADC部分断电,因此无需更改现有布局(ADC引脚可以保持打开状态)


    注:在现有设计中,以下DAC IC IO引脚(4,11,12,13,14, 15和30)保持打开状态。

    提前感谢您的帮助和支持。

    此致,Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信州

    在ADC和PGA块断电的情况下,这是可以接受的。

    当客户使用ADC时,我们建议所有未使用的输入通过0.47uf盖连接到GND,以防止不必要的噪声耦合到ADC。 但是,如果从未使用ADC,这不是问题。

    此致,
    -Steve Wilson