This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:TLV320DAC3120替换件

Guru**** 2513565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694650/tlv320dac3120-tlv320dac3120-replacement

部件号:TLV320DAC3120
主题: TLV320AIC3120中讨论的其它部件

大家好,

我们目前使用TLV320DAC3120的客户之一,由于短缺,他们希望将其替换为TLV320AIC3120 ( 在http://www.ti.com/product/TLV320DAC3120/description中推荐),该产品还具有ADC通道。 如果部件更换为TLV320AIC3120,客户希望在不更改软件的情况下更换部件,并且遇到以下问题,有哪些优点和缺点?  

  1. 默认情况下,重置后,Page0/Register81 (ADC数字麦克风) D7有0 (ADC通道断电)。 这是否需要进行任何更改才能完全禁用ADC?
  1. 默认情况下,P0/R18和P0/R19 (ADC NDAC_VAL和ADC MDAC_VAL) D7分别具有0 (断电)和ADC_DSP_CLK = DAC_DSP_CLK和ADC_MOD_CLK = DAC_MOD_CLK。 如果AM不正确,ADC时钟由DAC CLK驱动。 复位后是否开始对模拟输入信号进行采样?  
  1. 默认情况下,P0/R61 (ADC处理块/ miniDSP选择)的D4-D0 AS 0.01万 (ADC信号处理块PRB_R5)。 这是否需要任何更改?  
  1. 第0页/注册53 DOUT (输出针脚)控制。 此引脚处于挂起状态,默认情况下,D3-D1为001 (DOUT =编解码器接口的主DOUT输出)。 是否需要禁用此功能?

 

目的是在不更改任何软件的情况下更换部件。 请帮助您提出意见。

提前感谢您的帮助和支持。

此致,Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinu Mathew,

    我的同事明天将提供进一步的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    您应该能够从TLV320DAC3120更改为TLV320AIC3120而不需要更改(如果您不使用ADC)。
    正如您所提到的,ADC通道在默认情况下是禁用的,因此即使设置了ADC时钟(从DAC时钟中获取),ADC仍被禁用,并且它将不会产生任何输出。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器