This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675:启动阶段异常

Guru**** 2445270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713764/lm4675-anomaly-during-start-up-phase

部件号:LM4675

大家好,

我们认为在设备启动期间发现了"异常"行为(更好的说法是退出关机)。
我们认为,在这种相当长,大约几毫秒的情况下,负载(扬声器)中有连续电流。 在我们的具体应用中,情况非常严重,因为它是一个不需要电池辅助的低功耗系统。 目前我们认为,我们已经解决了这个问题,将一个100 UF电容器与8欧姆扬声器串联起来,这是D类放大器的负载。
我们的解释是否正确? 这是否取决于与D类放大器的差动输入串联的电容值(10 UF)过高?
请注意,我们使用单端输入配置。

提前感谢您的支持。

此致,

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:

    我需要更多信息来帮助您。
    您能否向我提供有关您的申请的更多详细信息? 你能给我一个图解吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:

    我还没有收到你的回复。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是,只需回复更多信息,或者如果由于超时而锁定,则创建新帖子。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师