This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760故障信号在ME秒内变低

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694606/tas5760m-tas5760-fault-signal-is-getting-low-some-me-seconds

部件号:TAS5760M

尊敬的各位  

我在故障信号上遇到了一些问题 ,启用所有时钟后,故障信号变弱,如何找出问题  

时钟  

SCLK-48kHz  

MCLK-384Kz  

在所有电压和时钟稳定后,我们将给出 SD引脚为高。  

如何解决此问题  

此致  

Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nagaraj,

    我想你的意思是"LRCK - 48kHz",对吧?
    MCLK和SCLK如何?

    Andy