This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M DSP配置问题

Guru**** 2541580 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694460/tas5825m-tas5825m-dsp-configuration-questions

部件号:TAS5825M

您好,团队,

我们对TAS5825M有疑问。 客户系统为L/R (BTL)+ SUBWOOFER (PBTL),采样率为192kHz

1.对于DSP
是否可以在没有DSP (旁路)的情况下使用TAS5825M? 我是指客户想要检查客户主板上的TAS5825M基本功能。
 
2.对于8.6 .1.13 DSP_PGM_MODE寄存器(偏移= 40h)[RESET= 0x10]
如何使用DSP_PGM_MODE寄存器? 什么是RAM模式/ROM模式1~3?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    请参阅下面我的评论。
    1)不能。不能简单地绕过内部DSP。 必须运行一个流程。

    2)我建议客户不要自行修改该注册表。 当选择特定流时,PPC3 GUI将处理该寄存器。

    Andy