This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:关于HP的SNR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711428/tpa2012d2-about-snr-in-hp

部件号:TPA2012D2

您好,

TPA2012D2的SNR在HP中为95dB。
请告诉我它的测试条件。
(我在参考数据表时没有找到它。)

最好的餐厅
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirata-san,

    您可以参阅 测量音频功率放大器性能指南 应用报告,了解如何执行音频测量。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis San,

    感谢您的快速响应。

    我了解此URL中的SNR测试条件。

    我也想了解TPA2012D2的SNR的以下情况。

    VDD:

    RL:

    采购订单:

    此致,

    Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirata-san,

    您可以选择Vdd,RL和PO的任何值,因为SNR是输出电压和集成噪声基板之间的关系,因此它们应该成比例。 您可以使用应用报告Vdd= 3.3V和RL=8Ω 中给出的值。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshihiro,您好!

    如果这解决了您的问题,以便您可以进行验证。 这将帮助其他客户解决相同的问题。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师