This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如何配置编解码器寄存器初始化?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694262/tlv320aic3100-how-to-configure-codec-register-initialization

部件号:TLV320AIC3100
主题:TLV320AIC3104中讨论的其它部件

你(们)好

当使用麦克风录制音频文件并连接到编解码器时,存在DC偏移。 在开机或关机时,编解码器将发出流行声音。 例如,当通电时,启动时,拉式HPR寄存器和D类扬声器放大器都将发出弹出式声音。 您是否有任何方法来控制此流行音乐? 如何配置编解码器寄存器初始化权限?

另外,您能否帮助查看以下示意图并查看其是否正确? 我们的TLC320AIC3100是否支持差动MIC输入或仅支持单端MIC输入? 根据客户反馈,TLV320AIC3104可支持差动输入,并具有用于设置差动模式的相关寄存器,且不会显示此类直流偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,您好!

    第1页,针对HP驱动程序的寄存器34和35控制弹出窗口。 我已经测试过D类放大器,而且弹出抑制非常好。 当D类驱动程序打开时,我必须将扬声器提至耳朵,才能听到最轻微的声音。

    D24和D34的部件号是什么?

    差分输入通过使用第1页寄存器48和49来选择。REG 48控制正输入,寄存器49控制负输入。

    此致,
    -Steve Wilson