This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411 "打开时间"???

Guru**** 2412150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691664/tas5411-q1-tas5411-turn-on-time

部件号:TAS5411-Q1

[#1]我在TAS5411数据表中找不到“打开时间”。 您能否告诉我或指出从待机否定到输出驱动程序有效且正在驱动的打开时间?  

[#2}此外,该文本显示“load diagnostic function”(加载诊断功能)在取消确认待机状态时运行,运行时间为229mS。

    问: 是否有办法禁用此功能? 我的应用程序需要在取消断言后非常迅速地重新确认待机状态,我不能等待229mS。

[#3]请求:我正在寻找能够提供1A且具有15V或更高电源的音频放大器。   我需要在2毫秒范围内开启时间。

               您能否推荐符合这些规格的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    TAS5411-Q1在取消对待机的断言时运行负载诊断。  我不能改变这种情况。

    此时设备仍未切换。  静音引脚低时,设备将开始切换。  我不知道您的系统详细信息,但您可以让设备保持待机取消断言状态,并使用静音引脚在2毫秒内准备好音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,
    这一问题是否已得到解决? 如果是,请单击新回复中的"已解决"按钮。 谢谢你。