This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:请求TAS2557扬声器表征过程

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710748/tas2557-asking-for-the-tas2557-speaker-characterization-process

部件号:TAS2557
主题中讨论的其他部件: PP-SALB2-EVM

大家好,

我想对PP-SALB2-EVM和TAS2557(AAP077A)进行扬声器特性描述。
系统检查全部完成,没有任何问题。
但是,我无法看到以下页面。

当我进入特征参数页面时,它仅显示如下信息。


请提供有关如何在GUI中选择特征参数的建议。

以下是PPC3版本。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    您需要删除当前的char数据并加载默认的char数据,因此我只需按下"垃圾箱"按钮即可将其删除。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    如果这解决了您的问题,以便您可以进行验证。 这将帮助其他客户解决相同的问题。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师