This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:连接扬声器时电源中断

Guru**** 2412160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694229/tpa3100d2-supply-goes-dead-on-connecting-speaker

部件号:TPA3100D2

我正在尝试修复Bose SoundTouch 30扬声器,该扬声器使用tpa3100d2为高音扬声器供电,使用TDF8599BTHN1C为低音扬声器供电,这两种扬声器都使用24伏通用电源。

这种情况突然停止发出任何声音,检查时我发现电源电压变为零。 从高音扬声器上断开并重新启动低音扬声器后,低音扬声器将开始工作,电源将保持不变

30伏。

高音扬声器没有短路,而在tpa3100d2上的替换扬声器会导致相同的问题。 这是否意味着应该更换此IC,或者是否是由与其连接的任何部件引起的?

感谢您的帮助。

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satya,

    遗憾的是,我们不知道Bose设计的具体细节,也不支持对其硬件进行调试。

    请直接联系Bose。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    谢谢,请忘记我提到过Bose,我只想知道在什么情况下,当扬声器连接到TPA3100D2时,电源电压会变为零,这是否表示芯片出现故障?
    祝你一切顺利。
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satya,

    这可能是许多事情,很难诊断,尤其是没有原理图。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,
    请确保电源具有足够的电流输出能力。 如果电源中的电流消耗过多,则电源电压可能会下降。 正如Adam提到的,我们需要SCH来进一步调试。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,祝你一切顺利。

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satya,

    TPA3100d2的30V电源电压过高。 这会损坏芯片。 建议的最大电源电压为26V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,电源电压为24 (23.8)。 此IC中有一些东西触发SMPS电源变为零。
    在关机前,它会工作几秒钟。
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satya,

    我猜TPA3100d2刚刚损坏。 再次使用新的检查。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    也许您是对的,但我想排除与之相关的任何其他组件。 我也想了解为什么会出现这种情况。
    Satya