This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:示意图回顾

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708781/rc4580-q1-schematic-review

部件号:RC4580-Q1
主题中讨论的其他部件:RC4580OPA1678

大家好,

您能否帮助查看以下SE至DM转换中使用的4580示意图?

对于C265,如果我卸下此电容器,它将导致自励磁。 如果我保留此电容器,则会有相位延迟,并且此电路对噪声非常敏感。

请您发表一些意见,谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    我将查看原理图并提供意见,但在此期间:您是否考虑调换输出电容器和电阻器的位置? 我的意思是把EC15放在R545和viceversa上,也把EC27放在R546和viceversa上。 运算放大器输出处的电容负载往往会导致其不稳定。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    我会将C66从4µ7升至47µ。 C262也可从4µ7 Ω 增加到47µ Ω。 其他都很好。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的建议,您能否告诉我原因,您认为4.7uF的输入电压可能不稳定吗?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:
    感谢您的反馈,我会请客户尝试您的建议。 您能告诉我 交换电容器和电阻的原因吗?


    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Donbao:

    根据经验法则,C66的阻抗应小于R178在最低相关频率(此处为20Hz)下阻抗的1/100。 4µ7 Ω 电容的阻抗在20Hz时为1700R,略高。 A 47µ 盖只有170R且小于22k/100=220。

    C66应该是47µ 而不是4µ7的另一个原因。 运算放大器("Amp_+8V5")的电源可能被噪音污染。 请记住,电压分配器R172,R179和C66未抑制的所有噪声都直接注入信号路径。 将C66增加10倍会使噪声抑制增加20dB。

    提到伊凡提到的电容器和电阻器互换的建议:我猜伊凡比较匆忙,忽略了电容和电阻器是串联的,不起第一位的作用。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    距离上次沟通已经有一段时间了。 我们是否可以认为此螺纹已闭合?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的跟进。
    通过将RC4580更换为轨对轨输出OPA,我选择OPA1678,可以解决此噪音问题。

    东宝