This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120持久性有机污染物噪声

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708638/tpa6120a2-tpa6120-pop-noise

部件号:TPA6120A2

你(们)好

我的客户在TPA6120中发现了POP噪音。 原理图如下所示,其原理图与EVM相同,但音量控制调节器VR201除外

当VR201设置为最大值和最小值时,可 接受的杂音较小。但VR201设置了其他值(最小值<最大值<最大值),噪音非常大,超出可接受范围。

我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonas:

    它看起来就像VR未达到最大值/最小值时的变化最有可能导致输入不平衡。
    流行噪声的关键之一是平衡输入,这是差分输入在可用时更受欢迎的原因之一。
    对于杂音性能,另一个重要因素是偏移电压,TPA6120A2针对音质而不是Pop性能进行了优化。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan:

    VR用于调节音量,耳机中需要VR。 我们能帮助弥补它以减少流行率吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas,

    也许添加上一个阶段来执行增益调整,而不是在TPA6120A2上主动执行。 您是否在R801和R806上尝试过不同的值?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan:

    我们应该尝试R801,R806的哪些价值? 您的建议值吗? 我们以前没有尝试过不同的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas,

    我只是在考虑更高的电阻值。 在这段时间内,您是否尝试过其他方法?
    距离上次沟通已有一段时间,您是否仍需要支持?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器