This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101:结点温度

Guru**** 2408820 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694428/pcm5101-junction-temperature

部件号:PCM5101

您好,先生,

请问PCM5101的结温是多少?

仅在规格上有工作温度。

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我刚刚发现PCM5101是NRND,我发现PCM5101A具有接点温度。
    谢谢!
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Patrick关闭了此线程上的循环,并将其标记为"已回答"!