This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:平衡输入到单端输出?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710539/ina1650-balanced-input-to-single-ended-output

部件号:INA1650

我们应该如何处理未使用的渠道?  将引脚接地?

此外,是否可以使用芯片来获取平衡输入并转换为单端输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregory:
    未使用通道上的两个输入都应接地(或单电源应用中的中端电源)以获得最佳性能。 INA1650是差分线路接收器,因此肯定可以用于将平衡输入转换为单端输出。 数据表中的图52显示了使用INA1650作为XLR连接上平衡输入接收器的示例电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:  

    我问Greg,图52中的问题是一个问题,一个问题是单独的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex还有一个问题:未使用的输入应该绑定VMID(Out)或VMID(In)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abed,
    如果INA1650用于分体式电源配置(如图52所示),则未使用的输入可以连接到GND。 在单电源配置中(如图59所示),未使用的输入应与vmid(out)关联。

    两个输出(输出A和输出B)都是单端输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abed

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到解答。 如果不是,只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dennis,我已经准备好了。 非常感谢