This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414BQ1PHDEVM:此评估套件的Altium Designer CAD文件在哪里?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C, TAS5414CQ1PHDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694658/tas5414bq1phdevm-where-are-the-altium-designer-cad-files-for-this-eval-kit

部件号:TAS5414BQ1PHDEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5414CTAS5414CQ1PHDEVM

Digikey今天提供了适用于TAS5414C的TAS5414CQ1PHDEVM评估套件。  谢谢。  做得好的套装。

TI的快速反馈: 我需要重新构建USB2IIC2接口板,该接口板是此套件的一部分,因为TI的包装方法导致多个通孔部件从其平台上撕下。  该套件尚未粗略发运,但泡沫块之间的压缩包装方法显然允许防静电袋在包装箱内滚动。

没什么大不了的。  我在这里有维修USB2IIC2主板的部件。

但是,我希望获得与放大器板本身相关的Altium Designer CAD文件。  在评估套件的可下载数据表中,有该板某些层的PDF,但按1:1比例,这些PDF是无用的。  而且图像与原始绘图的“效果”非常“不一样”。  由于Acrobat压缩,我几乎无法阅读示意图。

这些CAD文件的一个好位置是ZIP文件,其中有可下载的GUI,但我在那里找不到。

顺便说一句,我注意到GUI代码标有Rev. 2。  版本2驱动程序是否在比Windows XP更新的环境下运行?

谢谢。  

Jim Olson/Radian Research/拉斐特,美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    让我们将其脱机,以便我可以为您提供一个新的控制器PCB。