This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:AAP047A

Guru**** 2440000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694500/tas6422q1evm-aap047a

部件号:TAS6422Q1EVM
主题中讨论的其他部件:TAS6424

大家好,我正在使用TAS6424Q1-EVM从我的Linux计算机播放音频。 6424充当从机,而我的Linux机器是主机。 目前,进入I2C总线的数据处于活动状态,显示为高。 当我分析数据时,进入SDIN和LRCLK的数据似乎是正确的,但我没有将任何信号输出到MCLK总线,似乎我的机器出现了一些问题,为MCLK提供了稳定的信号。 我想知道我是否可以使用SCLK输入并将其路由到MCLK总线。 目前,我看不到放大器输出(针脚J4处)的正确音频输出。 是否可以使用SCLK作为MCLK,或者这不可行? 从放大器获得音频输出的其他选项有哪些?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjeev,

    I2S格式需要MCLK,SCLK和LRCLK (FSYNC)以及数据以流式传输音频。  除非您可以流式传输TDM格式,否则SCLK可以通过TAS6424传输到MCLK。  如果您无法执行此操作,则需要使用SCLK为MCLK构建4倍频。

    希望这有所帮助。

    最好的,图安