This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421-Q1

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694488/tas5421-q1-tas5421-q1

部件号:TAS5421-Q1

大家好,

我有一个关于TAS5421-Q1的问题。 问题只是针对我们的生产测试,不是真正的问题。

当BSTN (引脚10)或BSTP (引脚13)上的一个或两个自举电容器不可用或值错误时,将会发生什么情况。

输出上是否显示功能不良?

谢谢,此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    问得好。  

    1. 如果自举电容器丢失或打开,高侧FET将不会有栅极驱动以保持其打开。  这通常会导致过电流事件,并由保护装置检测。

    2. 如果bootstrap电容器的值不正确,bootstrap函数可以工作,但不能达到最佳效果。  如果电容器值 太大,您将不会看到任何不利影响。  如果电容器值太小,当  PWM变窄时,通过降低高侧栅极驱动器可影响自举。  这 取决于值。   要充分了解这一点,您需要尝试潜在的生产问题,以及如何利用生产程序来缓解这些问题。