This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:ADC的实际位深度是多少?

Guru**** 2748995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712568/pcm1802-what-is-the-actual-bit-depth-of-the-adc

部件号:PCM1802

您好,

我正在尝试将PCM1802与Arduino MKR1000连接,并使用一个非常便宜的逻辑分析仪读取I2S总线。 我知道ADC应该仅为24位,但当我在24位启动Arduino作为I2S从属设备时,I2S未初始化。 但是,当我将其设置为32时,它会执行此操作。 此外,当我分析32下的信号时,LRCLK为48kHz (预期),而CLK约为3MHz。

我感到困惑的是实际工作位深度是多少?

此致,

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    很抱歉回复太晚。 我负责此零件的同事已收到通知。

    我认为此器件的位深是24,但ADC的正常运行需要32×FS位时钟,我的同事可以确认或澄清这一假设。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上迭戈,

    是的,我设法弄清楚了,忘记了这条线程。

    谢谢!

    一月