This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:播放和采集时产生高噪声

Guru**** 2408840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694105/tlv320aic3204-getting-high-noise-in-playback-and-capture

部件号:TLV320AIC3204

您好,

在我们的项目中,我们使用TLV320AIC3204音频代码EVM和Eragon 820电路板。 我们对TLV320AIC3204音频编解码器执行了以下操作。

1.  TLV320AIC3204音频代码和TLV320AIC3204EVM,其中播放和音频捕获工作正常。


2:在这方面,我们使用了TLV320AIC3204音频编解码器,它通过MI2S连接(WS,位时钟,Din,dout)与Eragon 820进行连接。 在此设置中,我们注意到音频捕获和播放不能正常工作,噪音很大。

我们使用了以下工具和配置

工具:AIC3204 CS

配置:典型配置->录制->差分板载麦克风(in3)


为了确保上述情况,我们检查了两个情况的寄存器转储,发现两个转储文件相同。 我已附加了第0页和第1页的寄存器转储文件并捕获了音频文件。  


如果您能告诉我们一些调试点,我们可以在哪里查看,那将是非常好的。

 

在我们的项目中,我们使用TLV320AIC3204音频代码EVM和Eragon 820电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Viken,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    当EVM与默认回放配置一起使用时,时钟在内部设置为使用EVM USB-Audio采样率(44.1kHz)在从属模式下运行。 如果处理器使用相同的脚本,则需要确保提供给编解码器的时钟与EVM上的时钟相同。 我注意到的一点是,您没有提到主时钟,您提到的脚本实际上需要主时钟,因为MCLK是从USB接口设备提供的。 我可以帮助您配置设备以调整内部时钟树,您能否提供处理器使用的采样率并确认主时钟是否不可用?

    使用您的处理器进行测试时,您是使用EVM还是使用定制板? 如果使用EVM,请考虑USB接口将时钟发送到器件,除非主板配置为发送外部音频时钟。 这是通过将USB-MODEVM板上SW2 DIP开关的开关D4和D5设置到关闭位置来实现的,完成后,您可以将处理器信号连接到 主板的接头J14。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的回复。
    我们正在使用USB-MODEVM的MCLK (11.28 MHz);Snapdragon 820处理器板的BCLK,WCLK。 我们在MODEVM上配置了SW2,如下所示,
    开关1,3,5 (使用USB板的MCLK),6,7开启
    开关2,4 (关闭USB I2C),8关闭
    我们的处理器配置为48kHz采样率,16位字大小和2通道音频。 由我们的处理器主板生成的位时钟和工作时钟分别为1.53 MHz和48kHz。
    根据您的响应,TI EVM板将配置为44.1 (默认配置)采样速率,而我们的处理器则配置为48kHz采样速率,您是否看到这可能是我们在捕获/回放中出现失真的原因。
    如果您能告诉我们如何为48 KHz的采样率和16位字大小配置TLV320AIC3204 EVM,那将是非常好的。 此外,如果我们需要处理任何其他参数以正确进行拍摄/回放,请告知我们。
    谢谢