This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808评估板

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693604/pcm1808-pcm1808-evaluation-board

部件号:PCM1808

你好。

我们的客户 希望轻松评估PCM1808,

您是否有适用于该器件的EVM?

因为我已经检查了您的站点,但找不到任何EVM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    目前,我们还没有PCM1808的EVM,但是,我们正在开发一个新版本,该版本可能在未来几个月内推出。

    此致,  

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego先生。

    感谢您的回复,我将等待您的回复。

    谢谢你。