This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:关于PCM接口

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685633/tlv320aic3109-q1-about-pcm-interface

部件号:TLV320AIC3109-Q1

大家好。

如果我在DSP模式下设置寄存器,与PCM接口的通信是否有任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    您必须更具体地了解此PCM接口,TLV320AIC3109-Q1将使用数据表中特别介绍的PCM格式。 字长应为16,20,24或32位,左对齐或右对齐,两个补码等...
    因此,它不应该是13位线性或8位压扩(A-law)数据格式。

    如果您要连接这些设备,LM4.9352万可以执行此操作。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve。
    感谢您的快速回复。

    我的客户必须使用汽车合格产品。
    我的客户需要做些什么才能将PCM接口与TLV320AIC3109-Q1配合使用?
    请详细解释。
    如果您有任何相关材料,请分享。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    您的客户需要使用哪种PCM格式?

    此致,

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    有许多不同的PCM格式,I2S使用PCM数据。因此,我想清楚地了解我们所讨论的是哪种PCM数据。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    我还没有收到你的回复。 如果您还有疑问,请告诉我。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,
    很抱歉回复太晚了。
    客户正在检查规格。
    验证时请保留您的回答。