This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA4311EVM:PGA4311EVM

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA4311EVM, PGA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712625/pga4311evm-pga4311evm

部件号:PGA4311EVM
在“线程: PGA4311”中讨论的其它部件

在PGA4311EVM上,RCA音频 插孔是否为3.5 mm (1/8")?  如果不是,它们的大小是多少。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:
    PGA4311 EVM使用标准RCA插孔(请参见 en.wikipedia.org/.../RCA_connector)。 它们具有3.2 mm 内径和9 mm 外径。 它们与通常用于耳机连接的3.5 mm (1/8")尖头/环/套管型连接器不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到回答。 如果您需要更多帮助,只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis