This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254

Guru**** 2408970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/692952/tlv320aic3254-tlv320aic3254

部件号:TLV320AIC3254
主题:TLV320AIC3263中讨论的其它部件

=在上一篇文章中再添加一个问题Nr.3,请帮助我们回答这3个问题!!!=

亲爱的Diego:  

霍尔!

感谢您提供信息。

但是,我们遇到了噪音问题,并遇到了以下问题:

1.我们现在可以通过调整寄存器来提高麦克风音量,但想知道“任何其它寄存器”是否也能帮助提高音量? 如果是,请告知我们注册,也可以让我们知道它在TLV320AI3254规格中列出了哪个页面。

2.通过调整相关寄存器,麦克风音量可以增大,但噪音也会增大。

我们需要知道哪一个寄存器可以消除噪音。

请告知寄存器以减少噪音,并请逐步指导我们如何调整。

3.我们还在TLV320AI3254的规范中发现了两种应用。 “Acoustic Echo Cancellation (AEC)”和“Active Noise Cancellation (ANC)”。

这两种功能是否能够消除噪音?

如果是,请指导我们如何操作!

谢谢!

Vera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Vera,

    请参阅我在下面的评论:

    1- AIC3254的ADC还具有增益控制,可用于更改输入信号的音量(第0页:寄存器83和84)。  

    2-您提到的PGA增益将增加麦克风信号的振幅和噪声。 使用麦克风输入时,没有特定的寄存器来降低噪音。 您可以尝试使用设备的AGC,这将有助于根据检测到的麦克风级别调整输入增益,如果有人靠近或远离麦克风,这对于调整音量非常有用。 有关AGC功能的信息,请参阅此应用说明。

    3- AEC和ANC都是高级算法,我们的设备实际上不再支持这些算法,因为我们的部件的处理能力不足以进行有效的算法。 如果您对这些感兴趣,则需要使用外部DSP。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola Diego,

    我们仍有一些问题,如下所示:

    1.根据您的第3号回复,我们是否可以知道您建议哪种外部DSP可以支持AEC和ANC功能?

     2.您是否有任何建议的DSP (包括回波抵消解决方案)?

    此外,当我查看E2E上的其他主题时 ,我发现它可以通过您的邮件直接与您联系,以便更轻松地进行讨论。

    请问您是否也可以通过邮件与您进行讨论?

    正在等待您的回复!

    Vera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    我们有一些TI的低功耗miniDSP,如TMS320C55x系列,我建议您与 C5000超低功耗DSP论坛的同事一起查看 适合您应用的最佳器件。 最好继续讨论E2E,以便其他工程师在遇到类似问题时可以利用所提供的答案,但如有必要,您可以联系我。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    1.请问我可以向谁咨询有关C5000超低功耗DSP的信息?

    2.我们还发现另一个DSP TLV320AIC3263在其有关回波和噪声消除的规范中,它是否具有 回波抵消和噪声抑制功能?

    还不错! 我将首先使用E2E平台,但如果有任何紧急回复或需要让我的同事参与讨论,我可以直接通过邮件与您联系。

    Vera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    我不知道谁是负责C5000支持的工程师,但我前面提到的论坛上的同事将很乐意为您提供帮助。

    AIC3263是另一个音频编解码器,其功能比AIC3254多,它具有miniDSP,实际上比AIC3254更强大,但是即使这样,该器件也无法执行有效的AEC算法。

    当然,感谢您的理解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师