This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251

Guru**** 2522470 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711995/tas3251-tas3251

部件号:TAS3251

您好,
我的TAS3251遇到问题,我根据我的设置进行配置,我以前使用评估板测试过设置。 然后我通过I2S发送数据。 但是,输出端没有任何音频输出,这在评估板上可以正常工作。 当我测量DAC输出时,在将重置放大器引脚拉至高电平后,我只能看到非常短的信号。 之后,此处不再发生任何更改。
您是否有这样的想法? 是否有我可以评估或控制的寄存器?
电路连接到评估板并进行多次控制。 但是,我获得了一些首批样品...

谨致问候,
西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    有关DAC状态,您可以查看0x00页上的寄存器0x02和0x00一书。 这将告诉您DSP是处于运行,待机还是关闭状态。 还有一些需要注意的静音。 一个是有源低DAC_MUTE引脚45,有几个寄存器可以将输出静音,如0x00页上的寄存器0x03和0x2A书籍0x00,更不用说可以停止音频输出的DSP配置了。

    还应审查该示意图。 您能否通过电子邮件发送您的主板示意图,以便我查看?

    谢谢!
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    由于我们通过电子邮件进行通信,我将关闭此线程。

    Justin