This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:具有SPI的PCM5122

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693517/pcm5122-pcm5122-with-spi

部件号:PCM5122

您好,

我尝试将PCM5122用作DAC并使用SPI接口来控制内部寄存器集。 很遗憾,我无法使其正常工作。

第一个问题:使用SPI可以发送16位,前8位作为地址(加上写入/读取)和第二个字AD数据。 例如,如果我要读取寄存器n°6,命令将为0x0D 0x00,对吗? 用于发送正确时钟信号的第二个字节。

但是,我将DAC连接到电源,然后使用了Raspberry ad I2S主机。 我正在正确发送BCK,LRCK,DOUT。  当我尝试在miso上发送SPI命令时,我只看到零。

有什么想法??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 由于节假日,此部件的负责工程师目前不在。 他很快就会回来找你。

    此致,
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将以另一个主题继续讨论,这两个主题看起来都是直接相关的。