This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PurePath - PCM5120 ROM -禁用左/右等分Biquad (1,2和amp;3,4和amp;7,8)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693480/pcm5122-purepath---pcm5120-rom---disable-aliased-biquads-for-left-right-1-2-3-4-7-8

部件号:PCM5122

您好,

我正在尝试使用PurePath和内置ROM在PCM5122上实施HPF。

HPF按预期工作,但我只想将文件管理器应用到单个通道。 在ROM上,每个右侧通道Biquad都被标为左侧通道Biquad,这意味着我所做的任何更改都适用于这两个通道。

是否有任何方法可将更改仅应用于具有PCM5122的单个通道?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的查询。 由于节假日,此部件的负责工程师目前不在。 他很快就会回来找你。

    此致,
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NZIceMan,

    我的理解是,在PCM512x设备组上没有任何方法可以完成此操作。 这些设备只允许修改滤波器系数,但您可以在表21中看到,滤波器按对称方式分组-例如,将Biquad 1和2分组,将Biquad 3和4分组,将Biquad 5和6 A分组, 和Biquad 7和8被分组。 在图57中,这些结果在左右两个通道中对称地定向。

    我认为在PCM514x系列中,这种非对称配置是可能的,因为您也可以访问miniDSP的指令寄存器,但我不确定它是否有意义或有用,因为前面提到的滤波器组的系数对仍然存在。