This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:静音模式下的功耗

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712666/lm4766-power-consumption-at-mute-mode

部件号:LM4766

尊敬的专家:

我的客户正在测试LM4766T,有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

(1)静音时,功放A / B的功耗电流约为21 mA,功耗约为1.2 W。

此时,Q47周围的中间电压生成电路的消耗电流约为0.8mA,音频输入在100 Ω 时短路  

然后,放大器A处于激活状态,输入660 Hz 0.100 V p-p的正弦波,放大器A消耗约120 mA,从而产生4.536 W的总功耗

这些功耗是否与LM4766T相同? 我觉得功耗大,特别是静音时

请告诉我,是否有办法降低功耗,因为存在空间收缩和散热器大小有限的问题。

(2)由于不使用放大器B,我们希望将电流消耗降至最低。

将中间电压(13.82 V)连接到GND_B并将除压(13.98 V)连接到+ IN_B以使其成为电压随动件是否存在问题?

要进入静音模式,静音引脚打开。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,
    正如我在另一篇文章中提到的,对该设备的支持非常有限。 我无法在电路板上复制您的测量值,因为EVM不再可用。 我正在尝试通过数据表数据来分析这一点。 数据表显示,四分位电流通常为48mA,可达到100mA的最大值。 因此,您当前的消耗结果看起来是合理的。 如果使用了AMP B,我认为您可以直接将其设置为静音模式。 您使用电压随动件不是推荐的电路,因此我不确定其稳定性和可靠性。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回复。

    我知道 电源电流 是合理的,

    LM4766  的功耗相当大,我认为这是一个老设计。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    客户还有一个问题。
    他想知道如何降低静音时的电流消耗。

    请您告知?

    ---
    由于不使用放大器B,
    将中间电压(13.82 V)连接至GND_B,并将分压(13.98 V)连接至+ IN_B
    它是电压随动件。
    此设计是否有任何问题?

    我想最小化静音时Amp_B的电流消耗。

    ---

    正如您之前提到的,我认为不推荐电压随动件。
    您能否建议正确的针脚配置和降低静音时的电流消耗。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,
    很抱歉回复太晚了,因为我不在办公室出差。 我知道此设备的闲置电流消耗很高,因为这是一种非常旧的产品。 我认为在静音模式下,没有其他方法可以进一步降低空闲电流。 很抱歉,此设备的支持非常有限。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回复。

    我理解支持是有限的。

    我将与客户分享。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一