This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:持续存在故障状态

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693515/tpa3116d2-persisting-fault-condition

部件号:TPA3116D2

您好,

我使用TPA3116D2并尝试了BTL和PBTL,但它始终处于故障/保护状态(Faultz= low)。

基本电路如下所示

同步保持浮动
SD=5V
静音=接地
输出插头开路

测量:
GVDD=6.9V
PLIMIT=6.9V
FAULTZ=0.1V
RINP/N=2.8V,直接在引脚上

PVDD为12.5V或25V,但结果保持不变。 还尝试了铁氧体磁珠和1nF电流帽,而不是带有1uF电流帽的10uH线圈,或者让辅助站点保持打开状态(仅限引导电流帽)。

在多个主板上可以看到这种确切的行为。

此致,

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dominik,
    从上述SCH起,此处使用PBTL模式。 您是否通过100k Ω 电阻器将故障针脚拉至高压? 当AMP输入上没有输入信号时,问题是否仍然存在? 请帮助检查离散组件(串接电容器)是否存在任何问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,faultz只是一种输出,所以确实需要100k到高吗?  

    SD和静音稍后将由微控制器控制,但现在手动打开测试电路。

    从我可以看出,引导针脚上的电压看起来很好(约7-8V,无信号)。

    无论是否有输入信号,都出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dominik,
    故障是漏极开路门结构,因此您需要通过100Kohm电阻将此引脚驱动到高电平,以使其工作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 现在,它在PVCC上采用了faultz,运行非常完美。