This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710652/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109-q1

部件号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3120TLV320AIC3104

尊敬的先生:

    请您帮助获取以下关于aic3109的多个部件列表吗? 谢谢。

  1. 基本初始序列。
  2. 有关启用AGC的MIC输入的编解码器初始序列
  3. 禁用AGC时,有关MIC输入的编解码器初始序列。
  4. 关于MIC输入关闭的编解码器初始序列。

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    如果没有具体说明,我将提供一般性的初始顺序。


    1.配置时钟/PLL的寄存器系数,启用PLL (如果使用),编程数字音频格式等...打开DAC/ADC电源,但保持静音。

    2.与1相同。但在AGC配置上标记,然后启用AGC,


    3.与2相同,但不启用AGC,您可以对AGC系数进行编程,也可以不对其进行编程。


    4.与2相同,但不启用MIC输入。

    ----------------

    输入/输出设置的一般指导
    配置完时钟/PLL/数字音频格式后,配置输入/输出:

    对于您的输出,您可以按任意顺序打开块/取消静音,但我发现某些序列比其他序列更容易听到。对我来说,产生最少伪影的序列是以下序列: 确保已启用软步进,如果使用任何Biquad,则应在DAC通电之前对滤波系数进行编程。
    打开DAC的电源,但保持静音,然后打开输出块的电源(保持静音),输出块完全打开后,取消输出块的静音,如果不使用L2/R2或L3/R3路径,请设置混音器音量,将DAC音量设置为最低设置,然后取消DAC的静音并设置DAC音量。

    对于HPOUT,可以选择在断电时弱电驱动输出至共模电压。在电池供电的应用中,这并不理想,但对于其他应用,这是减少弹出/单击抑制中残留伪影的好方法。


    对于输入,顺序与之类似。 首先确保在ADC通电之前写入所有HPF系数和AGC系数。 然后为ADC通电,但保持PGA静音。然后启用所需的所有输入。并取消PGA的静音。

    希望这有帮助。如果您需要更具体的内容,请告诉我。 如果是,我需要您提供更多具体信息。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:
    您是否可以提供aic3109设置,如下所示为其它TLV320AIC3120的示例?

    ----------------------------------
    启用AGC的编解码器麦克风输入。
    //#选择第1页
    //w 30 00 01
    {0x0,0x1},
    //#启用MICBIAS并设置为2.5V
    //w 30 2e 0a
    {0x2e,0x0a},
    //#将MicPGA设置为受控和18.5dB
    //w 30 2f 25
    {0x2F,0x25},
    //#使用10K输入阻抗将IN1L路由到LEFT _P
    //w 30 40
    {0x30,0x40},
    //#将通用模式路由至左_M,阻抗为10K
    //w 30 31 40
    {0x31,0x40},
    //#选择第0页
    //w 30 00 00 00
    {0x0,0x0},
    //#启用AGC;设置AGC目标级别=-24dB (默认-5.5dB)
    //w 30 56 F0
    {0x56,0xF0},
    //# SET AGC滞后= 2dB (默认1dB);AGC噪声阈值=-90dB
    //w 30 57 3E
    {0x57,0x3E},
    //#设置最大增益= 12dB
    //w 30 58 18
    {0x58,0x18},
    //#设置攻击时间= 20毫秒
    //w 30 59 39
    {0x59,0x39},
    //#衰变时间= 5秒
    //w 30 5A FB
    {0x5A,0xFB},
    //#噪音反跳时间= 0毫秒
    //w 30 5B 00
    {0x5B,0x00},
    //#信号反跳时间= 256毫秒
    //w 30 5C 0F
    {0x5C,0x0F},
    //#通电N/mAdc并设置NADC = 1,mAdc = 3
    //w 30 12 81
    {0x12,0x81},
    {0x13,0x83},
    //# ADC OSR = 128
    //w 30 14 80
    {0x14,0x80},
    //#打开左ADC通道的电源
    //w 30 51 80
    {0x51,0x80},
    //#取消ADC数字精细音量静音
    //w 30 52 00
    {0x52,0x00}

    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    7月30日前我不在办公室。 如果您想在平均时间内使用一些示例配置,EVM的GUI中就有这些配置。由于重新配置是针对AIC3104,因此会有额外的配置设置(AIC3104有两个ADC和DAC),但可以删除这些设置。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    我尝试找到EVM并与我的发行版进行了检查,但这里还没有aic3109 EVM。

    请在您回到办公室后帮助生成该文件吗?

    感谢您的帮助,Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    如果您具有相同的TLV320AIC3104。

    我可以明天发送默认文件。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:

    很抱歉,也没有找到手边的aic3104 EVM。

    请提供帮助。 谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:
    请您帮忙吗?
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩  

    以下是GUI中.txt格式的所有示例配置。  

    此致,  

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../3704.Example_5F00_Scripts.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:
    感谢您的帮助。
    我发现附件有5个文件,客户请求有4个条件,请您检查一下吗? 谢谢。

    1.配置时钟/PLL的寄存器系数,启用PLL (如果使用),编程数字音频格式等...打开DAC/ADC电源,但保持静音。
    2.与1相同。但在AGC配置上标记,然后启用AGC,
    3.与2相同,但不启用AGC,您可以对AGC系数进行编程,也可以不对其进行编程。
    4.与2相同,但不启用MIC输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    1.我需要更多信息。主服务器还是从属服务器? 如果是从属设备,是否有MCLK? 还是使用BCLK驱动PLL? 他们想要什么FS? 他们需要什么格式和字长?

    2.我不知道他们的AGC配置是什么。你能告诉我他们的AGC配置系数是什么吗?

    3.这是微不足道的。

    4.哪个麦克风输入?

    www.ti.com/.../tlv320aic3109-q1.pdf

    此设备有一个数据表,其中包含一个注册表地图。您是否查看过此数据表?

    此致,
    -Steve Wilson