This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693581/tas5756m-tas5756m

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件:TAS3251EVM,TAS3251

您好,Andy:

我还有一些关于TAS5756中miniDSP内存的问题。

在查看TAS3251EVM评估表后,我不得不说,此Ampli系列非常出色,具有出色的音质,可实现大量项目灵活性。 唯一的缺点是:如果它有一个内部存储器,它会更简单,更直接!

您的建议是使用TI MSP430微控制器组件。 此组件是否足以维护预先建立的配置的内存? 或者,我是否还需要使用评估表中显示的XMOS?

返回TIMSP430微控制器:功能如图5所示。 TAS3251EVM原理图(第2步,共6步) SW-MUTE SW-VOLUP -VOL DN...等,已在微控制器中设置,或者它们是否需要为每个安装的组件进行编程?

非常感谢您对此事的反馈。

Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eugenio:

    首先,让我 澄清一下我前一天给你们的答复。

    我以为您在设计基于TAS5756M的新音频系统。  MSP430控制器 MSP430G2955 具有足够的闪存来存储配置,以便 在TAS5756M开始 回放之前对其进行初始化。

    您在TAS3251EVM上看到的XMOS充当I2S和I2C主机。 如果您有DSP或应用处理器来提供I2S流,则不必在自己的系统中使用XMOS (假定 MSP430G2955 作为系统中的i2c主机工作)。

    您的最后一个问题是关于TAS3251EVM的一些详细信息。 此EVM是由我的同事设计的。 您是否可以用新的e2e线再次提出此问题,以便我的TAS3251专家同事可以处理您的问题。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy。

    我正在设计一个数字分频器,它配置了4 TAS5756单声道/立体声。 因此,必须维护应用的配置。

    我将就前面关于TAS3251的问题写信给您的同事。

    谢谢!

    Eugenio