This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:散装电容器值选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2, TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693563/tpa3131d2-bulk-capacitor-value-selection

部件号:TPA3131D2
主题中讨论的其他部件: TPA3132D2

大家好,

关于PVCC所需的大容量电容器的值:

产品的PDF中提到(第22页)

'选择PVCC输入处的大容量电容器,以获得适当的电压容差和足够的电容以支持电源要求。 在 μF中,如果电源设计良好,两个100 μ A,50 V电容器就足够了"

输出功率有两种版本- 2X4W和2X25W (TPA3131D2或TPA3132D2)

建议的大容量电容器值并不说明它指的是哪种功率...

如果我只使用2X4W,而组件尺寸是我的设计中的一个问题-是否有任何方法可以计算所需的实际电容?

谢谢  

NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,
    有关散装电容器的计算,请参阅本文档: www.ti.com/.../slyt199.pdf
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!
    感谢您的回复。
    我已经查看了应用说明-我需要您澄清方程式3的计算:

    方程式2 - IPEAK = Ppeak/RL的sqrt。

    在我的情况下,4W进入4ohm > IPEAK = 1A

    在第二个方程式中,我需要您的帮助,以了解计算C值的单位。

    方程式3 - C>=(IPEAK * TD * Dmax)/ V脉动

    IPEAK = 1A,V脉动= 100mV,Fossc = 500kHz
    V纹 波以mV表示????
    TD为%????
    TD为KHz????

    我尝试过此计算,我认为没问题-请验证:

    C>=[1 *(1/500*10^3)* 0.8 ]/ 100*10^-3

    C =每通道~ 16uF

    这是否正确?

    谢谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    为什么不遵循数据表图29中给出的建议? 您可以清楚地看到,为TPA3131D2和TPA3132D2推荐使用电源去耦合方案。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,
    220uF大写字母非常大,它们可能很大,以便支持25W操作(TPA3132D2)
    在我的设计中,我只使用4W (更少,我的电源只有5Vmax),所以我看不出有理由使用像应用说明中所使用的那样大的电容器。
    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR。

    让我们用Dmax=1表示magain,我们假设50mV纹波是可以接受的。 对于400kHz PWM 频率,电容器应为50uF。 我们通常 建议用户使用100uF大容量电容器。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    这不仅是电容的重要性,还包括铝电解的ESR。 下面是一些FC Panasonic电解质的ESR:

    220µ Ω/50V,ESR = 0.09R
    100µ Ω/50V,ESR = 0.162R
    68µ Ω/50V,ESR = 0.234R
    68µ/16V,ESR = 0.8R

    220µ,68µ μ S/16V的ESR比 μ S/50V要小得多。 但ESR大约是它的十倍! 这意味着您将400kHz开关噪声注入5V电源电压的十倍。

    因此,使用更低的电容和更低的额定电压是不明智的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,
    Kai是对的。 通常,ESR应小于V脉动/IPEAK,此处VPEAK表示所需的纹波电压,IPEAK表示峰值电流。 电容器ESR应比该电容器低30~50 % ,从而降低温度,ESL和老化。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩和凯,您好!

    感谢您的所有意见。

    你说的是真的,但是我没有提到我不会使用 电解电容器, 所以ESR不会是问题。

    我计划使用1210尺寸100uF/6.3V陶瓷电容器(实际电容@ 5V将为~40uF)  

    Shawn -你的计算是4W/4ohm,在我的情况下,输出实际上会更少,我的电源是5V最大,要获得4W,我至少需要7.5V -所以我相信40uF就足够了。

    如果我必须使用PDF中推荐的220uF电容,我可能无法使用陶瓷电容器,因为它们的尺寸很大。

    无论如何,我会在EVB上做这个,然后再得出结论。

    再次感谢

    NIR  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,
    感谢您的更新。 首先对EVM进行一些实验是个好主意。 如果您需要任何帮助,请随时回复此帖子。
    此致,
    郑少文