This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255启动问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712659/tpa3255-tpa3255-start-up-issue

部件号:TPA3255

启动时的电压出现问题,如果PVDD高于27伏,我们可以正常启动和运行,但低于此值,输出将不会打开。  如果我们在27伏电压下启动,然后在启动后关闭电源,输出将会打开。  这不是100 % 问题,有些主板工作正常,有些不工作。  我们在PBTL模式下运行,在示波器上看不到任何故障指示。  有什么想法?  我们没有在音频应用程序中使用此功能,因此我们不关心失真等问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    TPA3255可以在PVDD低至12伏的情况下工作。 这是假设GVDD没有低于其最小电压10.8。 我将检查GVDD是否在您降低PVDD电压时下降。 但是,如果这是问题,您可能会看到电压不足的故障。

    在我头顶上方,输出不能无故障打开或CLIN_OTW变为低电平的唯一原因是CSTART被保持在低电平位置。 从您的原理图看,似乎不应该发生这种情况,但我也注意到您没有显示输出LC滤波器。 如果输出上没有至少5 uh的串联电感,则不应操作我们的部件。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们安装了LC滤波器,负载在4至500欧姆之间变化。  负载不影响启动问题。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    当PVDD以27V启动时,您是否能够确认GVDD = 12V,Reset = 3.3V,CSTART > 2V和FAULT/CLICK_OTW是高电压?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin

    故障和CLING_OTW被拉至5伏。 我们正在纠正这种情况,它是否造成了永久性损坏?
    将上拉22K电阻器重置为TPA3255 DVDD 3.3 电压。
    故障和CLING_OTW以10K向上拉。

    拉动故障和clip_otw上拉电阻器不会影响启动操作。

    CSTART电压似乎随PVDD而变化。 它保持为零,直到PVDD达到27伏,然后达到大约1.5 伏。
    之后,当PVDD为22伏时,它将输出信号。当PVDD接近30伏时,CSTART将为1.2 伏,并逐渐上升至1.6 伏。

    评估板在SE或BTL模式的CSTART上有一个跳线(在单端模式下与0.047uF和0.47uF相似)为什么?

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,GVDD的电压为12伏。

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    CLICK_OTW和故障引脚的绝对最大电压为4.2V。 我相信如果你有5伏电压,它们很可能会损坏。

    EVM上的跳线允许两个不同的CSTART电容。 这将影响启动和关闭时的弹出量。 在BTL模式下,最好尽快通过CSTART斜坡(电容更低),而在SE模式下,最好慢速运行(电容更高)。

    我不知道为何CSTART会随PVDD而变化,应该是一旦PVDD和GVDD是有效电压,CSTART就会逐渐达到正常电压。 这使我认为从与PVDD相关的板上强制穿过CSTART的电压。 接地噪音的外观如何?

    是否可以共享您的布局或至少设备周围的布局?

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们安装了一个新的TPA3255,它排除了5伏的故障和CLIN_OTW,并且部件正常启动,我想如果您损坏了这两个针脚,损坏可能会导致我们所看到的启动问题。  但是,只是为了让您知道,CSTART仍然取决于PVDD电压。  因此,这应该会关闭此线程。

    谢谢!

    TED