This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9724万:SO PowerPAD封装中的外露板连接

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712291/lme49724-exposed-pad-connection-in-the-so-powerpad-package

部件号:LME4.9724万

规格表建议将暴露的电极片连接到与V形销相同的电位,在我的情况下为-15V。 与接地平面相比,这有什么好处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    欢迎使用e2e。
    数据表非常具体地说明了电极板的连接,与其它设备不同,建议是电极板内部没有连接。 由于这是一个传统设备,我们对细节的了解不多,但下面是我可以想到的:
    也许此设备的过程将电极垫连接到IC的最低电位,在本例中为Vee。 这就是文档指定将其连接到最低潜能值(Vee)或隔离它的原因。 因此,您可以使用-15V平面或电隔离平面作为散热器。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计是一个双面印刷电路板,唯一的导电平面连接到地面。 OPA 1632是一个类似的全差分音频运算放大器,它提出了以下PAD连接建议: "PowerPAD与硅和所有导线电气隔离。 将PowerPAD连接到电源电压之间的任何电压是可以接受的,但建议将其连接到地面,因为它通常是最大的导电平面。" 这就是为什么我想知道我是否应该将电极片连接到地面而不是-15V轨迹。

    谢谢!

    Charles Lowe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    是的,我们的带PowerPAD的TI器件的设计使该板不以电气方式连接到任何引脚,并且可以连接到任何平面(最常见的是GND)。 但是,由于LME4.9724万是一个旧设备,这不可能是同一个过程,或者从创建文档到现在,它可能已经发生了变化,我需要对此进行深入研究。
    您可以执行导电性测试,尝试在电极垫和引脚6之间使用DMM,如果存在导电性,则应将电极垫仅连接到Vee电位;如果没有导电性,则很可能可以连接到任何其他电位或GND。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    您是否尝试过测试或尝试过将焊盘焊接到GND?
    请告知我们是否可以关闭此线程。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在引脚6和电极之间进行了测试,发现没有导电性。

    此致,

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    感谢您的更新。 我将在内部进行检查,也许设备的流程已从数据表发布时起发生了变化。 如果我们可以更新PAD连接,我将对此进行调查。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器