This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:在正常效率模式下的TAS2560浪涌电流问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689611/tas2560-question-of-tas2560-inrush-current-in-normal-efficiency-mode

部件号:TAS2560

您好,先生:

根据TAS2560数据表,在正常 效率模式下(G类),浪涌电流为1.5A典型值:



您是否建议在  正常效率模式(默认)下,2.75A浪涌电流是否符合TAS2560的规格 ,因为数据表未 定义最大值?





您是否会建议一些小技巧来降低浪涌电流?

谢谢,此致,

陈耀恩
2018年15月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    您能否进一步解释为获取此电流值而执行的测试程序? 例如设备配置,负载阻抗,音频源和信号特性。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布包含更多信息的回复,或者如果由于超时而锁定,则创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您Luis,我们在测试中发现时钟配置不正确,因此我们将启动另一个线程来检查效率问题...Wayne Chen