This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:安装错误

Guru**** 2765715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707407/tlv320aic3105evm-k-install-error

部件号:TLV320AIC3105EVM-K

从Web下载并安装GUI软件时会出现以下错误:

Windows Installer引擎损坏。 要尝试解决此问题,请通过在msi.dll上运行regsvr32.exe来注册引擎。

 当您在msi.dll上运行regsvr32.exe时,仍然会出现此错误。

这是因为GUI软件太旧了吗?

我的PC是Windows 7 64位。 这是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heyeon,

    是的, 安装程序有点旧。  我们需要更新它,我们正在这样做,但这需要一些时间。

    目前有一种解决方法。

    首先导航至Setup.exe文件所在的文件夹, 然后右键单击setup.exe文件并单击故障排除程序

    然后单击"尝试推荐设置"

    然后是"启动程序"

    这应该能让您毫无问题地完成安装。  

    很抱歉出现安装问题, 我希望尽快更新此GUI。

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:
    谢谢,我已完成设置。
    谢谢,Ian。