This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:未获得输入到DAC的输出

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712655/tlv320dac32-not-getting-an-output-with-a-input-to-the-dac

部件号:TLV320DAC32

大家好,

使用TLV320DAC32EVM设计并希望获得一些说明。 我们正在尝试从中获取最基本的功能,然后再转至其他用例。 首先获得LINEL或缸套输入驱动输出。 函数发生器正在EVM的衬套测试点上提供1kHz音频,但DAC输出上没有音频。 随附示波器快照以及正在使用的设置。  

左侧和右侧DAC输出路径设置均被选为"与模拟输入混合",并且两个DAC路径均设置为静音。

关于为什么我们在任何输出上看不到1kHz的任何建议。

此致,

Ramon

e2e.ti.com/.../DAC-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramon:

    以下是基本配置的脚本,它使用模拟输入并将其作为单端输出路由至HPROUT和HPLOUT。 此配置中不使用HPxCOM输出。 您应该设置线路旁路,并将信号路由到所需的输出。

    ################################
    ###### 模拟输入 ######
    ###### 立体声单端######
    ################################

    ##设备地址:1.1万
    ##11万 = 0x30

    w 30 00 00 #转至第0页
    W 30 01 80 # SW reset
    W 30 0E 80# 交流耦合驱动器
    w 30 25 20 # HPLCOM独立输出
    w 30 26 10 # HPRCOM独立输出
    W 30 28 16 # LINEL/LINER Bypass (内衬旁路),软步进已禁用
    W 30 2D 80 # LINEL已路由至HPLOUT
    W 30 33 0D # HPLOUT取消静音,完全通电,0dB
    W 30 3A 04 # HPLCOM静音,未完全通电
    W 30 3E 80 #衬里至HPROUT
    W 30 41 0D # HPROUT取消静音,完全通电,0dB
    W 30 48 04 # HPRCOM静音,未完全通电

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是为这位客户提供Ramon支持的Field Apps。  

    他说音频输出声音有点脆,可能是深度太低。 您知道为什么会发生这种情况吗? GUI如何影响寄存器设置?

    谢谢!

    Arash Sabet-Payman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我是客户!

    用于配置行输入的脚本工作正常。  我在使用GUI设置所需内容时一定遇到了一些问题。

    当我开始使用I2S音频源时,发出"脆脆"的声音。  我将就此问题开设一个新的职位。

    感谢您的解决方案!

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    感谢您的意见。 我现在关闭此线程。
    将相应地查看您的新帖子。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器