This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4666:如何处理未使用的通道

Guru**** 2829285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693335/lm4666-what-to-do-with-unused-channel

部件号:LM4666

我希望只能选择使用单通道输出和输入。  如何处理未使用通道的输入和输出?  我在数据表中没有看到任何关于此问题的评论。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    此设备可与单端输入(单通道)配合使用。 另一个通道应通过电容器连接到GND。
    如果放大器用作单端输出,则由于它是放大器全差分,因此设备不会再现所有输出信号。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    请您确认答案吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师