This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805M

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710190/tas5805mevm-tas5805m

部件号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5805

客户正在使用TAS5805MEVM,连接计算机未被识别,并且TAS57XX EVM才可正常使用。 请帮助TI提供TAS58XX的计算机系统插件。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    很抱歉耽误您的时间,请按照以下步骤检查您的连接:

    1. 请检查您的客户是否有MyTI帐户,以及是否已授予客户访问PPC3和TAS5805模块的权限;
    2. 如果两者都有,请通过以下方式下载最新版本的PPC3软件:    ;
    3. 请登录PPC3并将TAS5805模块更新为最新版本。
    4. 如果他们无法访问PPC3或TAS5805模块,请联系TI FAE申请访问权限。

    顺便说一下,TAS57xx EVM在PPC3软件中具有不同的模块,这意味着TAS5805MEVM必须通过PPC3软件中的TAS5805模块进行连接。

    谢谢,此致,

    Alix Wan。