This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:数字音频似乎被截断为16位

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1861EVM, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713708/pcm1861evm-digital-audio-appears-to-be-truncated-to-16-bits

部件号:PCM1861EVM
主题中讨论的其他部件:PCM1861,, PCM1860

短接模拟输入处的数字输出噪声随机显示2个对应于16位表示的值。 因此,PCM1861EVM的噪声基底限制为-93 dB RE满刻度。 但是,PCM1861实际上支持24位,并且根据规范,噪声基准要低得多。 上述观察是否正确? 如果是,是否有办法避免  PCM1861EVM将采样截断为16位?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在实验室中对PCM1861-EVM进行了一些测试,我们看到了24位输出。

    就您端的结果而言,一个合理的解释是EVM上可能有错误的器件...例如:PCM1860。 您是否能够确认正在运行测试的EVM上的器件上的标记? 请注意,PCM186x系列的器件共享相同的EVM,EVM上的标记错误的更改非常小,您可能使用PCM1860而不是PCM1861。

    如果是这样,请告诉我...

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的回复。

    我检查了标记,芯片和主板上的标记是PCM1861。

    根据您的回答,我使用其他软件重新检查EVM,并记录通道1L和1R (未连接,记录在32位浮点分辨率设置下)。 两个信道显示相同的量化但相互不关联的2个不同级别的噪声:0和-3.059E-5 RE FS,以及-93 dB RE满刻度正弦。 I2S时钟频率为12.288 MHz,4.8万 Hz和3.072 MHz (如预期),并且根据LRCK线监控DOUT线,24位确实处于活动状态(其中最低的是翻转)。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了以前的信息之外,我还使用USB设备查看器生成了附加文件,显示EVM如何向USB port.e2e.ti.com/.../UVCView.txt呈现