This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 进入关闭模式时发出杂音

Guru**** 2412120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690914/pop-noise-at-entering-shutdown-mode

我不明白"另一种选择可能是在设置关闭模式之前稍稍稍离开发送输入信号。"

我现在将停机引脚保持在高位。

输出开始和结束时,我是否应该控制关闭?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Minsu:

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    当由于关闭过程中没有足够的时间对输入电容器放电而导致爆音时,一种解决方案是在激活关闭模式之前不发送输入信号。
    我不太理解您的问题,所以您能否详细解释您的疑问?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Minsu:

    我没有收到您的回复,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是,只需在新问题上发布回复,或者在超时锁定时创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师