This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:杂音取决于开机顺序

Guru**** 2387400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691435/tlv320aic3101-pop-noise-depends-on-power-up-sequence

部件号:TLV320AIC3101

你好

我的客户使用 TLV320AIC3101已有几年。

它们的开机顺序与数据表p88不同,AVDD/DRVDD是最后一个。

在此序列中,未听到POP。

顺序由客户自己决定,切掉并尝试使用实际电路板。

 

如果他们的合作公司这次设计,则遵循数据表 ,AVDD/DRVDD是第二位, DVDD是最后一位。

在这个序列中,听到了POP。

请参阅 随附的波形。

 

 

Q1 我们在 数据表p88中看到了电源建议,但其用途是什么?

     POP的数据表中是否包含序列? 或其他原因?  

 

问题2 您认为客户 的顺序是否错误?

 

此致

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的各位先生:

     

    我 可以看到,AVDD/DRVDD在TLV320AIC3101 EVM中最后出现时,POP被删除。(附加ppt),

    但这与  数据表上的开机建议不同。

    请允许我再添加一个来自客户的问题。

     

    Q1 我们在 数据表p88中看到了电源建议,但其用途是什么?      

    POP的数据表中是否包含序列? 或其他原因?

     

    问题2 您认为客户 的顺序 (DRVDD/AVDD 最后一个)是错误的吗?

     

    第3季度  在第1季度的附加中, 以下*表示什么?

    *第88页(日/秒)

    “TLV320AIC3101的设计可极大地耐受电源定序。

    但是,在极少数情况下,意外情况可归因于电源定序。"

     

    问题4  我们看到您在2010年10月的数据表中添加了开机顺序,

    但它的背景是什么?

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/7.0247万   

     

    谨致问候

     

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3101_5F00_POP_5F00_.pptx

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san

    很抱歉我的回复延迟了。 我已经回答了您下面的问题,但我正在等待设计团队就您的第二个问题提供详细信息。

    问题1:编写电源序列时没有考虑Pop

    问题2:根据数据表建议,DVDD应始终小于或等于AVDD。 我会向设计团队询问此建议的刚性

    问题3:电源顺序非常灵活。 我一直想修改此电源顺序,以显示重置引脚。 应将复位引脚保持在低位,直到所有电源稳定。 我们已见过极少数情况,如果重置引脚较高且DVDD未达到其正确值,则设备将无响应。

    问题4:添加电源序列是因为T2长于5毫秒时存在泄漏电流。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve-San

    感谢您的回答!

    我将等待您对我的问题Q2的回答(设计团队回答)。

    按照客户的顺序,他们将 针脚设置为低电平,直到所有电源稳定。

    因此,我认为客户的顺序(AVDD/DRVDD最后一个) 没有问题,除非其他情况下/reset为"高"。

    感谢您的支持。

    最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve-San

    尊敬的各位先生:

     

    您是否可以接受客户的电源顺序** 是否正常?

    我的客户正在等待您的回答  ,但他们应该尽快发布MCU软件...

     

    **客户的功率方量**

     

    1 断言/reset=L

    2 IOVDD变高

    3 DVDD变高

    4 AVDD/DRVDD较高 (AVDD/DRVDD最后一个具有无POP)

    5在所有电源轨变为稳定状态后,MCU断言 RESET = High (重置=高)

     

    感谢您的支持。

    此致