This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:数字PDM麦克风

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865EVM, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690023/pcm1865-digital-pdm-microphone

部件号:PCM1865

您好,Champ:

 

由于要调试数字麦克风,我的客户希望使用PCM1865EVM。 我知道客户可以将音频数据输入PCM1865EVM,因为数据表“9.3 数字8.2 麦克风”中有详细描述。 关于音频数据输出,客户希望在PC上验证/确认此声音。我尝试查看PCM1865数据表/PCM1865 EVM用户指南,但找不到有关此问题的详细信息。

是否可以通过USB确认PC上的音频声音?

我感谢您的专家就此发表的意见。

 

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takayuki,

    可以通过USB-I2X板测试PCM1865EVM并验证计算机中记录的数据。  通过在模式2中使用GUI,可以为此对EVM进行配置,其中音频时钟在USB-I2X板中生成,该板用于与计算机连接:


    然后,可以使用相同的GUI配置GPIO以连接数字麦克风并选择数字麦克风输入作为音频源:


    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    感谢您的详细说明。 我认为这对我们的客户很有帮助。

    顺便说一句,由于我想确认此设置,我请求了PurePath控制台。 。
    但是,我没有收到任何电子邮件。

    如果可能,请帮帮我。

    谢谢,此致,
    宫崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎嗨,

    我已咨询我们的团队,您对PPC的访问权限已获得批准,现在应该已收到确认电子邮件。 如果电子邮件未送达,则意味着您已经拥有访问权限,因此请转至 mySecure Software网站并下载PPC2。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    感谢你的帮助。 我注意  到mySecure Software中的PPC2

    此致,

    宫崎