This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:TPA3121D2

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3121D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693373/tpa3121d2-tpa3121d2

部件号:TPA3121D2

我正在使用8欧姆负载的单端配置中的TPA3121D2。

 如果振荡器切换频率与输出信号发生干扰,我会面临问题。

查询1:在Lin引脚没有给出任何输入的情况下,Lout的输出始终显示1.76V@288kHz切换频率。

查询2:输入后,此时会出现正确的放大,电压电平,但仍在输出信号的顶部观察到切换频率噪声。

请建议正确的过滤元素。

到目前为止,我们已经使用EVM板检查了33uH电感器和220nF电容器是否用作输出滤波器。

referencee2e.ti.com/.../TPA3121D2_2D00_-Switching-Frequency-Noise.docx的PFA波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meghna,
    那么您的所有测量都是基于TPA3121d2 EVM,对吧? PVCC电压是多少? 输出上是否有扬声器负载? 您是否对EVM板进行了任何更改? 您在板上的哪个位置通过示波器进行探测? 如果您在电感器前面探测,输出波形应该是PWM方波。 如果您在电感器后面探头,则在没有输入信号的情况下,它应该是直流信号。 当您在输入上应用1kHz正弦波时,输出应该是正弦波,但我们也可以看到非常小的波纹,大约300kHz PWM频率。 但它是非常高频的组件,而且不在音频带内,您无需太担心。
    如果您在电路板上进行测量,则需要确保AMP设备正常工作。 33uH+0.22uF LC滤波器配置应正常。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们的所有测量都仅基于EVM,我们没有对EVM进行任何修改。

    PVCC电压为24 V

    我们没有连接任何扬声器负载,而是直接连接8欧姆,8瓦电阻器,连接在输出ANT GND引脚。

    我们已通过CRO探头在TP3点探查L和Cout之后的输出放大信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meghna,
    从您的结果中的第3张和第4张图片(昨天我错过了)来看,输出上的纹波电压在预期范围内。 我认为波纹电流不会降低音频性能。 如果您真的想给脉动电流留下深刻印象,可以尝试在LC滤波器中使用更大的电感器。 请参阅以下LC过滤器设计文档:
    www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    www.ti.com/.../slac729
    此致,
    郑少文