This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:ROM模式下的TAS2557 EQ调谐问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713800/tas2557-question-of-tas2557-eq-tuning-in-rom-mode

部件号:TAS2557
主题中讨论的其他部件:TAS255

您好,先生:

1. TAS2557是否像TAS255那样在ROM模式下支持EQ (如下图所示)? 如何在ROM模式下启动TAS2557并在PPC3中进行EQ调谐?
2. TAS2557能否在ROM模式下发送SDOUT?



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年30月07日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    ROM模式2将IVsense数据发送至SDOUT,这适用于所有SmartAmps。
    ROM模式1和2可通过PPC3中TAS2557应用程序中的“测试和测量”面板写入设备。 可以使用前6个双格框,从均衡器面板下的"音频处理"调整均衡器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan,非常感谢。 请查看我的流程:

    1.在"测试和测量"面板中将TAS2557调至ROM模式
    2.转至"音频处理",调谐前6 BQ (忽略其他设置)
    3.在系统集成中指定"ROM模式"。

    陈耀恩
    2018年31月07日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    我认为这是正确的过程。 如果您对设备的配置有任何问题,请回复。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你伊凡...Wayne Chen